This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2592:CC2640R2F+CC2592,我们的信号效果与我没有 PA 时的效果相同

Guru**** 1828920 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2640R2F, CC2541, CC2640, CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/986380/cc2592-cc2640r2f-cc2592-our-signal-effect-is-the-same-as-if-i-don-t-have-a-pa

器件型号:CC2592
主题中讨论的其他器件: CC2640R2FCC2541CC2640CC2650

,。CC2640R2F 和 CC2592 μ s、但我们遇到了问题、并且进行了一个月的调试

CC2592已经在工作,但蓝牙信号非常困难。

使用 CC2592和不使用 CC2592时的距离测试结果相同、但信号更强、但通信距离更远。

我们的公司位于中国深圳、希望从 TI 获得技术支持。

我们愿意提供付费技术支持。

如何联系贵公司的技术支持?

描述:

https://www.ti.com.cn/cn/lit/df/tidriz6/tidriz6.pdf?ts=1615909613188&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Ftool%252Fcn%252FTIDC-CC2650-CC2592-EMK

我们根据该原理图进行设计

https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/tidub71/tidub71.pdf?ts=1615909691837&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Ftool%252Fcn%252FTIDC-CC2650-CC2592-EMK

( ):本文档设置 GPIO,添加了以下代码 GPIO 已设置为与 IO 相对应

IOCPortConfigureSet (IOID_2、IOC_PORT_RFC_GPO0、IOC_IOMODE_NORMAL);

IOCPortConfigureSet (IOID_3、IOC_PORT_RFC_GPO1、IOC_IOMODE_NORMAL);

3.是否有其他设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用谷歌像素手机进行测试、连接在50米处断开、我们之前使用的 CC2541+rfx2401C 可以达到100米。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出问题。

    我已将此内容传达给硬件专家、以供他们了解。

    此致、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于您上面提供的代码、我假设您使用的是 DIO2表示 LNA 启用、DIO3表示 PA 启用、而不是 DIO13表示 LNA 启用、DIO7表示 PA 启用、如您链接的 EMK 测试报告中指定的那样。 您可能还需要使用 DIO 来控制 CC2592上的 HGM 引脚。

    我不知道需要任何其他设置、但您可以对电路板的输出功率进行任何传导测量都很有帮助。 当放大器关闭而不是打开时、您看到的传导输出功率是多少? 使用频谱分析仪进行测量的图片是理想的、 任何布局/原理图图片也会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在其他帖子中看到、他们修改了两个文件、一个是头文件:ble_user_config.h 添加了以下代码:

    #define TX_POWER_22_1_DBM 22.

    #define TX_POWER_21_6_DBM 21.

    #define TX_POWER_21_3_DBM 20.

    #define TX_POWER_19_7_DBM 19.

    #define TX_POWER_17_5_DBM 17.

    #define TX_POWER_15_1_DBM 15.

    #define TX_POWER_12_4_DBM 12.

    #define TX_POWER_10_2_DBM 10.

    另一个是源文件"Ble_user_config.c"添加以下代码:

    {TX_POWER_10_2_DBM、GEN_TX_POWER_VAL (0x0B、3、0x0C)}、//在 CC2592上输出10.2dBm
    {TX_POWER_12_4_DBM、GEN_TX_POWER_VAL (0x0B、1、0x14)}、CC2592上的//输出12.4dBm
    {TX_POWER_15_1_DBM、GEN_TX_POWER_VAL (0x0E、1、0x19)}、CC2592上的//输出15.1dBm
    {TX_POWER_17_5_DBM、GEN_TX_POWER_VAL (0x12、1、0x1D)}、// CC2592上的输出功率为17.5dBm
    {TX_POWER_19_7_DBM、GEN_TX_POWER_VAL (0x18、1、0x25)}、CC2592上的//输出19.7dBm
    {TX_POWER_21_3_DBM、GEN_TX_POWER_VAL (0x21、1、0x31)}、CC2592上的//输出21.3dBm
    {TX_POWER_21_6_DBM、GEN_TX_POWER_VAL (0x14、0、0x42)}、// CC2592上的输出21.6dBm
    {TX_POWER_22_1_DBM、GEN_TX_POWER_VAL (0x18、0、0x4E)}// CC2592上的输出22.1dBm

    这些是必要的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已发现相关测试机构在微波消声室中进行测试、并测试了天线匹配。 驻波比、回波损耗、一谐波、二谐波、天线效率。 测试结果看起来非常好。 但是,当我们进行远距离通信测试时,情况非常不令人满意。 具有 CC2592的 PCBA 甚至比没有 CC2592的 PCBA 更糟糕。

    后来,一个专业测试组织告诉我们,PA/LNA 控制序列可能有问题,但我们的代码是参考官方网站的设计编写的。 我不知道需要修改代码的其他位置。
    如果可能、我们希望在深圳获得 TI 的技术支持。 我们愿意支付一定的费用来支持这项工作并帮助我们解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、CC2592有偏置、我们调整了偏置电阻、发现有一些改进、不知道如何调试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许可以尝试使用 SmartRF Studio 来调节寄存器以微调性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该调整哪些寄存器? 是否有任何调整方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    天线匹配良好但远距离性能差、我感到惊讶和失望。 我认为最好测量 电路板上的传导输出功率、以验证 CC2592器件是否正常工作。 传导性能比 辐射性能更容易测试和复制、如果您的 CC2592不能正常工作、如果我们可以看到传导的功率、则诊断将更容易。

    至于偏置电阻器-我强烈建议尽可能密切地遵循参考设计、以最大限度地降低出现意外行为的可能性。 这是原理图。 如果您认为 PA/LNA 控制序列存在问题、请确保使用  DIO2启用 LNA、使用 DIO3启用 PA、并且这些引脚已正确连接。

    我在内部询问 寄存器配置、但我认为您的配置是正确的。

    我将在内部询问我们是否可以为您提供更多的实践支持。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确认 txpower 表:

    最好使用您拥有的值或 列出的应用手册中列出的值 、因为这两个值都是由 TI 验证的(在应用手册或您所参考的 E2E 帖子中)。 您将注意到、应用手册中只有一个字节用于 txpower 值。 这应该是2字节 txpower 字段中的第一个字节、因为它是指增益控制和内部偏置。  

    您可以使用其他 txpower 值、但如果您选择使用未经 TI 验证的值、我们无法保证性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nathan Block。 今天、我尝试单独禁用 LNA 信号和 PA 信号输出、以验证我的 LNA 信号和 PA 信号配置是否正确。 测试后、禁用 LNA 和 PA 的信号非常弱。 说明我之前的配置是正确的。
    我们发现、在正常配置条件下、链路断开或无法连接的距离仍然可以接收蓝牙广播信号、该信号约为-76dbm、但无法连接。 当我们不添加 PA 时,-85dBm 仍然可以连接,因此我有理由怀疑 LNA 有问题,但我不知道问题在哪里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shannon、这听起来像是一个灵敏度问题、但同样、如果没有适当的信息、我无法有效地评论您的设置。 调试该功能的第一步是测量 CC2640-CC2592系统用作发送器时的传导功率。 一旦我们能够验证它的传输是否正确、我还会在器件用作接收器时测量噪声水平、以便我们可以验证灵敏度是否正确。 如果您还没有相应的工具、 我至少要验证您是否向 CC2592发送了正确的控制信号 、如数据表的第9节所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我用示波器看到了 PA 和 LNA 的控制信号、它们是正常的。 如果我断开信号、则 PA/LNA 将不起作用、0.5m 范围内的信号也将为-85dBm~-97dbm。 当连接 PA 和 LNA 时、手机靠近天线、可以看到10bdm 的信号值、即使在0.5m 内也是如此。 仍然有-26dbm.我认为应该没有问题。
    在距离测试期间、我们发现当连接断开时、仍然可以接收广播信号、该信号大约为-75dbm。
    如果没有外部 PA、CC2640R2F 此时也将断开连接、接近-95dbm。
    总之、我可以验证 PA 是否正常工作、但我不确定 LNA 是否存在问题。
    此外、今天我在手册"23.3.2.8外部信令"中看到了这种描述
    无线电 CPU 控制四个 CPEGPOx 信号、这些信号可用于外部信号、例如
    控制外部 PA 和 LNA 或调试。 当启用内部 LNA 时、CPEGPO0为高电平、
    当启用内部 PA 时、CPEGPO1为高电平;当合成器校准时、CPEGPO2为高电平
    持续进行。
    RAT 的两个输出信号具有可用于观察的自动配置。
    当数据包发送被启动时、信号 RATGPO0变为高电平、当发送完成时、信号拉低电平
    完成。 可以观察到 RATGPO0可实现数据包传输的准确时序、因为同一信号是
    内部使用。 RATGPO0与 CPEGPO1非常相似、但它在几微秒前变为高电平、和
    与调制解调器发出的第一个符号相比、时序更准确。
    默认情况下、无线电 CPU 将 CPEGPO0映射到信号 RFC_GPO0、将 CPEGPO1映射到信号
    RFC_GPO1、CPEGPO2连接到信号 RFC_GPO2、RATGPO0连接到信号 RFC_GPO3。
    可以通过写入 RFC_DBELL:SYSGPOCTL 寄存器来修改此映射。
    RFC_GPOx 信号可使用系统 I/O 控制器映射到输出引脚。 请参阅
    第11章了解详细信息。
    注意:在 CC2640R2F 器件上、当内部 PA 为时、CPEGPO1信号不会失效
    禁用。 为了控制外部 PA、必须改为使用 RATGPO0。"
    RATGPO0的信号链接到 RFC_GPO、但我不知道如何实现它。 在 rf.h 中、我找到了涵盖射频寄存器的宏定义。 它具有以下说明:
    //将 RatGpo3映射到四个中间门铃信号之一。
    //这必须在覆盖列表中完成才能永久生效。
    //可以在导出的射频设置.c 文件中找到覆盖列表
    // SmartRF Studio。
    //注意:这也将更改 PA 和 LNA 信号的默认映射。
    #include
    静态 uint32_t pOverrides[]=

    HW_REG_OVERRIDE (0x1110、RFC_DBELL_SYSGPOCTL_GPOCTL2_RATGPO3)、
    //...
    我在蓝牙配置文件中找到了该寄存器覆盖表。 并添加了"HW_REG_OVERRIDE (0x1110、RFC_DBELL_SYSGPOCTL_GPOCTL0_RATGPO0)"、重新编程后、信号传输功率变得非常差、但灵敏度非常高。 不应该这样设置 PA 控制信号、为什么该地址为"0x1110"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、香农、

    您描述的行为听起来像是放大器输出端的失真。  您能否发布原理图/布局的图片? 以及进行的任何天线匹配或其他测量?

    验证 PA 的工作做得很好! 尽管我担心、您已经确认 PA 能够广播功率、但其输出信号可能仍然失真。 我仍然认为您需要在电路板上进行传导测量、以验证您的信号功率和灵敏度是否正确。 本 文档 是我们的官方指南、可指导您解决所看到的调试问题、我们强烈建议您在尝试任何辐射之前进行传导测量。 您所描述的行为将会非常容易地使用传导测量进行调试、因为它将具有更高的可重复性、更容易在设备上看到、因为功率级别会更高、并且不会看到环境干扰。

    话虽如此、如果您无法访问正确执行测量所需的工具、那么我将通过这种方式尝试调试您的问题、而不使用这些工具来排除硬件问题:

    根据我的理解、您好像将设备用作发送器、将智能手机用作接收器、这是正确的吗?

    此外、如果我正确理解了您的问题、您的智能手机能够在没有 CC2592的情况  下正确解码 CC2640发送的数据包、直到大约-95dBm、但当您连接 CC2592时、您只能在 RSSI 高于-75dBm 的情况下解码数据包。 是这样吗?

    在修改寄存器级代码之前、让我们首先验证它不是硬件问题。 这些器件的工作原理非常无缝、因此如果问题在 CC2640内部出现(但并非不可能)、我会感到惊讶。  您能否使用 SmartRF Studio 在设备上广播数据包? 此软件已经过全面测试、如果在使用 SmartRF Studio 时问题仍然存在、那么我相信这是一个硬件问题。

    下载软件并将设备连接至计算机。 运行 SmartRF Studio 并广播一些数据包。 您可能需要更改 txpower 寄存器的第一个字节、您可以通过单击图片中圈出的区域来执行此操作。

    在接收模式下使用第二个运行 SmartRF Studio 的 Launchpad 来验证是否可以发送数据包、RSSI 值是您认为的值。 了解当您使用 CC2592时、您的接收器灵敏度是否仍然较差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、我知道、无论是连接还是广播、它实际上都是双向通信过程。 我刚才描述了 RSSI、以表明这个 CC2640R2F+CC2592在一个非常高的 RSSI (大于-75dbm)上很容易断开。 如果仅没有 CC2592、则会在极低 RSSI (约-95dbm)下断开连接。 这是否意味着 PA 的功率足够、但 LNA 可能会出现问题、导致 RX 无法接收信号、即难以建立双向通信、这就是它将断开的方式。

    然后、我使用两个器件、一个作为发送器、一个作为接收器。 然后验证在长距离情况下是否会丢失数据包?
    广播方法不一定能够验证此问题。
    当 CC2640R2F+CC2592的 RSSI 低于-75dbm 时、手机可以搜索其广播数据、但无法连接。 当它大于-75dbm 时、可以连接它。
    如果我使用其中一台设备作为发送器、并使用 SmartRF Studio 操作设备广播、它应该是相同的、但我会尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网络可能受到限制,我看不到上载文件或图片的功能,我无法上载测试报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、香农、

    您可以单击显示上传的文本。 这并不是显而易见的、但这是打开文件资源管理器的链接。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至于您的测试设置:

    首先-感谢您澄清您的程序。

    根据您描述的行为、我认为我们不一定会说是 LNA、而不是 PA。  您知道哪个设备通信暂停了吗? 例如、电话是否会传输到 CC2592-CC2640、而 CC2592-CC2640不会接收? 或者 CC2592-CC2640是否会传输到手机而手机未接收到它? 如果这是第一种情况、我会认为电路板的灵敏度是问题所在。 如果是第二种情况、我认为电路板可能广播出故障信号。 如果不知道确切的错误情形、很难直接找出根本原因、SmartRF 确实很好地做到了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里没有"上传"。 我发现了一个新问题。 在 CC2640R2F 数据表中、射频内核数据输出2为"合成器校准运行"、 但 SmartRF Studio 的定制目标配置表明、射频内核数据输出2是"Tx start"。无法确定哪一个是正确的、是 SmartRF Studio 中的故障还是数据表中的故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我准备了三种产品:
    A:CC2640R2F+CC2592 (20dBm)
    B:CC2640R2F+CC2592 (20dBm)
    C:CC2640R2F          (5dBm)
    第一组实验: 当我在 SmartRF Studio 上使用 A 作为 Tx 和 B 作为 Rx 时、大约为-77dbm、我根本无法接收来自 A 的任何信号。 这不能解释 LNA 的问题。
    第二组实验:因此我使用 A 作为 Tx、使用 C 作为 Rx、并且从 A 接收到的信号在大约-90dBm 时未接收到。 对上述两组的比较应该能够显示 A/B LNA 存在问题。
    第三组实验:A 用作 Rx、C 用作 Tx、A 在-75dbm 左右时不会接收来自 C 的信号。
    在上述三组实验中、我认为 CC2592的 LNA 有一个大问题、因为 PA 也有一些小问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是出色的数据 Shannon、感谢您的清晰。  

    我认为、问题更可能是您的 PCB 敏感度、而不是放大器内部的 LNA。 在CC2592-CC2650组合的测试报告中、我看到他们创建的电路板能够针对 1Mbps GFSK (低功耗蓝牙)实现-98.7的灵敏度。 您能否查看您的电路板在原理图和布局上的不同之处、 这些原理图和布局在下面的同一页上提供? 一些可能的原因包括天线设计、接地、在天线附近放置有噪声的组件以及天线匹配不良。 您还可以在此处发布原理图/布局文件、供我们查看。

    您还可以手动测量电路板的灵敏度。 根据您提供的结果、我愿意打赌您的 CC2640-CC2592器件的环境本底噪声高于它应有的值。 如果您将电路板上的天线引线连接到带尾纤的频谱分析仪、并将器件置于 RX 模式、则您在频谱分析仪上测量的功率是器件的本底噪声。 如果您的器件的本底噪声高于约 -100dBm、无法准确解码-100dBm 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 PCB 是双层板、因此我可能认为它的性能不如4层板、因此我的射频性能相对较差。

    您能否提供 CC2650+CC2592的原始 PCB 文件? 我希望完全复制它。 尽管有一个 pdf 文档、但很难控制它完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 这些文件也列在参考设计 的设计文件下。 这是一个链接