This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:使用 DLP RFID2和 TRF7960A 检测14443标签时出现问题

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/987816/trf7970a-problem-detecting-14443-tags-using-dlp-rfid2-and-trf7960a

器件型号:TRF7970A

您好!

因此、我使用的是包含 DLP RFID2和 CA070微控制器的定制板、我可以成功检测15693标签。 但是、我无法检测14443标签(我正在使用 NTAG213和 NTAG213)。 我尝试从 TRF7970V EVM GUI 发送命令 、得到的结果如下:

14:11:56.822 -> 0108000304FF0000
14:11:56.955 <-- 0108000304FF0000
TRF7970A EVM

14:12:18.384 -> 010A0003041001210000
14:12:18.512 <- 010A0003041001210000
寄存器写入请求。

14:12:30.806 -> 010C00030410002101090000
14:12:30.943 <- 010C00030410002101090000
寄存器写入请求。

14:12:43.629 -> 0109000304F0000000
14:12:43.771 <- 0109000304F0000000

14:12:56.598 -> 0109000304F1FF0000
14:12:56.738 <- 0109000304F1FF0000

14:13:10.848 -> 0109000304A0010000
14:13:10.994 <- 0109000304A0010000
14443A REQA。  

你们中的任何人是否都知道如何能够检测14443 A 标签? 我已经在寻找回复、请提供帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrine、

    您能否向应报告固件版本号的读取器发送以下命令?

    0108000304FE0000

    在我的案例中、答案是:

    固件版本03、自2013年11月11日起

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我没有看到这个

    14:35:58.540 -> 0108000304FE0000
    14:35:58.684 <- 0108000304FE0000
    固件版本07_27_2011

    PS:感谢您快速回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您有一个非常旧的固件版本、该版本无法按预期工作。

    我 不知道是否可以更新此读取器。 这是您必须向该读取器的 DLP 供应商咨询的内容。

    此致、

    Helfried  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦! 那么、您认为这是我面临的问题吗?