This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:读取单个块

Guru**** 2524640 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7962A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/986897/trf7962a-read-single-block

器件型号:TRF7962A

e2e.ti.com/.../M_5F00_Read-Single-Block.xlsx

更改为"TI 支持团队"

客户在使用某些 TRF7962A IC 时遇到 READ_Single_Block 操作(ISO15693)问题。
如果它们交换了每个 IC、则 A 坏板变得正常、A 坏板是坏板。
因此、我们担心 IC 本身会出现故障、问题是 FIFO 中的数据错误(异常位)。
已连接两个外壳 OK-450D61和 NG-450D61。

如果我们在操作上犯了任何错误、请告诉我。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改为"TI 支持团队"

    作为纠正措施之一 、我们发现通过在 IRQ_Status_Read 中发送 addtiobal 虚拟读取来改进了 sypmton。

    您能回答以下问题。
    1.为什么附加虚拟读取会改善 ympton?
    2.你对虚拟时钟的信号处理有什么负面影响吗?
    2.除发送虚拟时钟外,是否有任何纠正措施?

    此致、