This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:无法连接到器件

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/985911/rf430frl152hevm-unable-to-connect-to-device

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152HMSP-FET

大家好、

最近、我在 RF430FRL152H 的 SYSCNF 寄存器中播放了一个位、之后播放了

SYSCNF = 0xFFFF

Code Composer Studio 无法再连接到电路板。 它说:"连接到目标时出错。 未知设备"。 我有点迷路,因为我尝试了一些东西,但我无法使它再起作用。 我是否遗漏了一些重要信息? 如何解决此问题?

我将 RF430FRL152HEVM 与 MSP-FET 闪存仿真工具搭配使用。 IDE 将 CCS 与 Windows 10结合使用。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hauke、

    执行下电上电时、SYSCNF 寄存器将返回复位值。 如果这不能解决您的问题、则问题必须不同。

    您是否仍然可以通过射频访问器件?

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    感谢你的答复。 循环通电没有帮助(从拔下所有部件的角度而言)。 我无法通过 NFC 访问、但在上一个软件中、我尚未启用射频模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hauke、

    您的设备必须存在另一个问题。 我尝试将0xFFFF 写入 sysconf 寄存器、并且、正如您所注意到的、JTAG 访问丢失了。 在上电后、可通过 JTAG 再次访问器件。

    在您的情况下、我无法看到使器件恢复运行的方法。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    感谢您的努力!