This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:接收线路的设计限制

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/986311/trf7960a-design-constraints-on-receive-lines

器件型号:TRF7960A

大家好、

 

客户考虑在接收线路 RX_IN1、2的前面实施用于噪声保护的滤波器电路、并实施相位调整电路以实现更好的接收性能。

您是否愿意告诉我这些滤波器和相位调节电路的设计限制?

您是否有任何指南行和参考资料?

 

谢谢、此致、

Kuerbis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuerbis、您好!

    我查看了所有设计资源、但由于 数据表中已经提供了更多信息、因此无法找到任何可为您提供更多信息的资源。 我们提供的唯一参考是数据表中的应用电路、该电路在许多设计中都得到了验证。

    此致、

    Helfried