This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WILINK8-WIFI-NLCP:Wilink8网状网络是否支持具有 Linux OS 的非 TI 平台?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/985906/wilink8-wifi-nlcp-does-wilink8-mesh-support-non-ti-platform-with-linux-os

器件型号:WILINK8-WIFI-NLCP
Thread 中讨论的其他器件:WL1801WL1835

您好!

Wilink8网状软件包是否支持具有 Linux OS 的非 TI 平台?

 如果是的话。 有什么限制??

2. Wilink8网格是否适用于所有 wilink8型号? 网状网络能否与单频带 IC (wl1801或 wl1835等)配合使用、或者必须与双频带 wilink8配合使用?  

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. TI 网状解决方案基于 IEEE 802.11s 标准。 我们已经对开源堆栈进行了优化。 我们建议构建仅 TI 的网状节点网络。

    它可能适用于非 TI 网状节点、但我们使用仅 TI 网状节点进行了测试。  

    2.是的、网格功能将在所有 WiLink8型号上都能正常工作

    最好

    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh:

    我学习 了网状网络的文档 SWAA166。 下面提到的文档信息。 您能否帮助指出以下信息与代码相关的位置?

    网状区域时间同步(作为传统时间同步)是使用 Sitara AM335主机处理器实现的。 AM335器件和 WL8器••件之间应连接一条通用输入/输出(GPIO)线路:在 WL8端:AM335端的 COEX_MWS_FRAME_SYNC (TI 模块上的 GPIO11):GPIO 2_2 (TIMER4)该 GPIO 线路负责两个不同硬件器件之间的同步。

    另一个问题是 FW 8.9.0.0.86在网状函数方面是否仍然正常工作??? 因为  TI 模块上有 GPIO11。

    谢谢。

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    由于默认情况下未连接 GPIO,时间同步代码已恢复。 恢复提交: https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/wl18xx/commit/?h=upstream_44&id=13c25bca8d5229c8d5cf5776a13647b020e29588

    最好

    Saurabh