This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-CC3200SMARTPLUG:有关 TIDC-CC3200SMARTPLUG 的查询

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/985818/tidc-cc3200smartplug-inquiry-about-tidc-cc3200smartplug

器件型号:TIDC-CC3200SMARTPLUG
Thread 中讨论的其他器件:CC3200CC3200SDK

您好!

一家客户公司正在使用 CC3200开发智能插头。

在这方面,我们收到了以下询问,并要求得到帮助。

客户的智能插头开发进度如下。

1.我已将 CC3200SDK 版本_1.5.0上传到 CC3200器件、并检查了与 AP 的连接。

2.我已在手机上载 CC3200SmartPlug_1.0.0版本和 SimpleLink 智能插头 V3版本、测试正在进行中。

我们谨向您通报与此相关的进展情况、并要求您回答问题。

1. TI 提供的应用帐户未注册。

由于 TI 云服务中断、我们正在本地进行。

2.要注册为本地、您需要通知器件有关 AP 信息、但我不知道如何在 SimpleLink 智能插头 V3中传输 AP 信息。

-cc3200SmartPlug_1.0.0版本上传到器件时、蓝色 LED 缓慢闪烁。

-要继续进入 Smart Config 模式,我已通过按住 Provisioning 按钮1~3秒以更改为 Smart Config 模式进行测试。

-总之,蓝色 LED 高速闪烁,不再继续。

相关检查的内容如下。

我使用 mDNS 搜索继续、但未找到设备。

上述进展是否有任何问题?

如果有需要修改的器件、请进行评论。

3.为了从应用程序手动连接,我在 AddDevice 中设置并继续,但不继续。

要手动继续、我在添加设备中输入了设备名称智能插件。

-输入 CC3200的 Mac Adderss 的序列号

-输入192.168.1.54作为本地连接地址

-(网关 IP:192.168.1.1 SSID:ZeroEN 密码:zeroen0213)

在这方面、CC3200SmartPlug_1.0.0版本源是可执行文件、因此我们无法将其发送给您。

我们引用的 URL 和设计指南是以下链接材料。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    该 TI 设计的参考软件尚未更新、因此我不确定演示应用的状态。 我建议使用我们的配置应用 程序 Wi-Fi Starter Pro 尝试 SmartConfig

    如果 CC3200处于 AP 模式、它们还应能够连接到器件的 AP 网络并从 HTTP 服务器设置配置文件。 请参阅 CC3200用户指南的配置 AP 模式第7.3节

    器件应用程序和移动应用程序的完整源代码可在具有 预构建可执行文件的同一软件包的 src 文件夹中找到。

    此致、

    Sarah