This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:使用 DLP RFID2和 TRF7960A 检测14443标签时出现问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/985083/trf7960a-problem-detecting-14443-tags-using-dlp-rfid2-and-trf7960a

器件型号:TRF7960A
主题中讨论的其他器件:TRF7970A

大家好、我正在使用 DLP RFID2读取器、我正在尝试读取/写入甚至检测 RFID 标签(NTAG213和 NTAG216:norme 14443 A/B)、但它不起作用。 我已经按照用户指南中提到的确切步骤操作、我已经成功地读取并写入了带有 norme ISO 15693 (使用 ICODE SLIX 标签)的标签、但它不适用于其他标签。 所以我希望能得到任何帮助或解释为什么它不起作用。 提前感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否解释一下您使用的软件、并向我介绍您提到的用户指南。 DLP RFID2是 DLP 产品、应包含 TRF7970A。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我使用 https://dlpdesign.com/rfrdr/TRF7970A%20slou321-95483%20Users%20Guide%20Aug2011.pdf 的用户指南 。 我还寻找了一个 C 语言代码示例来编写和读取标签、但我在 ligne 上找不到任何文档。因此、如果您有任何文档、我会很高兴得到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我没有 DLP 读取器、因此我只能使用您参考指南中所述的 TI TRF7970A EVM 进行测试。 我手头没有标签、因此我使用 ISO14443A 卡进行了测试、并成功读取了该卡的 UID。

    我的读取器上安装的固件版本为2013年11月11日的03版。 此信息可通过"Test"选项卡中的 GUI 读取。 我使用的 GUI 版本为1.4。

    您正在寻找什么软件? 您是否需要控制 DLP RFID2读取器的软件或是否正在寻找读取器固件?

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经拥有读取器固件、我正在寻找一个 C 代码来在标签上写入一些数据并读取它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 GUI、我们 没有可用的源代码。 我只能向您介绍一个介绍用于 ISO15693标签的命令的文档。 本文档有助于理解通用协议结构。 通信参数 为115200波特8N1。 末尾无 CR/LF 这些命令 也可以通过终端程序发送。

    https://www.ti.com/lit/an/sloa141/sloa141.pdf 

    要设置读取器并发送 REQA 命令、以下序列应起作用:

    0108000304FF0000 ->检查读取器

    010C00030410002101090000 -> ISO14443A 设置
    0109000304F0000000 -> AGC 切换
    0109000304F1FF0000 -> AM PM 切换
    0109000304A0010000 -> ISO14443A REQA

    010A0003041000010000 RF 关闭

    请查看"host.c"文件中的读取器固件源文件、了解读取器可以处理的更多命令。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕我们不会讨论相同的固件。 我只有此文档 dlp-rfid2-ds-v10.pdf 、它不包含"host.c"是否可以安装读取器固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可在此处找到此固件源代码:

    http://ti.com/lit/zip/sloc300a

    请注意、这仅供您参考。 这是一个旧版本、众所周知并不完美、不建议 将其作为新设计的基础。  

    有关 TRF7970A 的更多信息、请参阅常见问题解答:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sloa248

    此致、

    Helfried