This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:生产线测试

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/983119/trf7970a-production-line-testing

器件型号:TRF7970A

客户在 SDM 模式下使用 TRF7970A 以便与 MIFARE 标签进行通信。  他们已经在软件中使用了这种方法、但正在考虑如何在制造过程中在电路板级测试电路板。  在板级生产测试仪期间未连接 NFC 天线、但他们希望验证 I/O_2、I/O_3和 I/O_5是否正确连接到 TRF7970A。  是否有一种简单/推荐的方法来实现此目的? 他们正在尝试研究是否可以只切换这些线路并读取寄存 器以查看是否发生了任何情况,但不要认为根据他们目前所了解的一切情况,这会是如此简单。  另一个想法是:如果他们能够将 TRF7970A 配置为 SDM 模式、进入 SDM 模式并尝试 SDM 传输、我们是否可以确认 SDM 传输已成功发送(即使没有标签可供响应)?  这可能是我们验证这3行代码的另一种方法。  还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    如果不读取标签、我真的无法找到检查这些线路的好方法。 我发现、当器件被禁用时、I/O 线路有一个44k 下拉电阻器。 请参阅本文档第3.1章:

    https://www.ti.com/lit/an/sloa205a/sloa205a.pdf

    当它们可以监控电路的电流并将 I/O 线路从低到高切换时、电流的差异可能会指示线路已连接。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    44k Ω 下拉电阻是否有定义的容差? 客户希望确认最小/最大容差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    由于数据表中未提及下拉电阻器、因此这些电阻器没有定义容差值。 我无法获得有关这方面的更多信息。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helfried、

    因此、数据表中的 IPD2值与44k Ω 下拉电阻无关?

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    否、IPD2电流值与下拉电阻器无关。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helfried、

    很遗憾、这种情况下的值在5V 时非常接近44K 欧姆。