This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:如何通过 EHIF 接口使用边通道

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/983155/cc8531-how-to-use-side-channel-thru-ehif-interface

器件型号:CC8531

您好!

我想通过 EHIF 使用侧通道、但 TI 文档和网页中没有任何示例或提示。

主设备角色在连接到 PC 的 USB 软件狗中完成、从设备在立体声耳机中。

我的第一个问题是如何找到32位的器件 ID、这是诸如 DSC_TX_datoreid 或 DSC_RX_datoreid 等 EHIF 命令所必需的。

在从器件侧、是否有任何方法可以查找其他从器件或主器件的器件 ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong Hoon、

    要获取器件 ID、您可以使用 DI_GET_DEVICE_INFO。

    从器件中、您可以使用 NWM_GET_STATUS_S 返回有关当前 WASP 网络状态和网络中其他节点的状态。  

    所有 EHIF 命令都记录在 PPW Commander Help (PPW 命令帮助)菜单中。 (帮助-> PPW Commander 帮助)

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您提供的信息、这似乎对我非常有帮助。

    此致、

    John Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    根据 PPW 指挥官帮助中的说明、我们只能获取与网络 ID 相同的主设备 ID。

    但是、您认为我们也可以通过 EHIF 命令获取其他从器件的器件 ID 吗?

    或者、您认为主器件应该做些什么来将连接的从器件的器件 ID 共享给所有从器件吗?

    谢谢你。

    John Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    根据 CC85xx 用户指南、当您在 从器件上使用 NWM_GET_STATUS 时、它将返回协议主器件的 DEVICE_ID。 如果您从协议主器件调用它、它将返回每个协议从器件的 DEVICE_ID。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的回答。

    这似乎是我们想要得到的结果。

    谢谢你。