This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:如何测试 CC8520灵敏度

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8520
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/982518/cc8520-how-to-test-cc8520-sensitivity

器件型号:CC8520

降级:

使用 PurePath 无线命令器测试 CC8520的灵敏度。 是否有任何指导文件? 为什么我们无法在 CC8520数据表中测试-87dBm 的灵敏度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海文

    您可以在 PPW Commander 的"Help"菜单中阅读有关生产测试的更多信息。 Help (帮助)菜单还包含有关自定义要在"Production Test Command Reference"部分中运行的生产测试的信息。

    请注意、某些测试可能需要 DUT 和测试仪的特定别名。 自动测试可能需要对测试仪进行编程。 还建议您使用射频电缆进行测试。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是问这个问题的人。 我已经阅读过帮助文件几次、每次测试位错误率时、只能测试-53dBm。 我想知道如何在规范手册中测试-86dBm 的灵敏度。我们的 TX 和 RX 测试距离可长达100米。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试过使用简单 RD RX 测试? (PROD_TEST_simplerf_Rx.pwptc)? 也可以使用 simpleRfTest()并传递所需的值。

    此外、PPW 命令器中提供的 RX/TX 测试应用于执行 RX 测试(测试仪作为 TX、DUT 作为 RX)。 RX/TX 测试可绘制低至-90dBm 的波形。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    PROD_TEST_simplerf_Rx PPWPTC、我开始被用于测试 RSSI 值、在此程序后面发现只能测试 RSSI、并且发现测试不是很准确、因为我在信号源、启动- 45 DBM 信号、调制、 如果没有 PPWC 界面显示、则接收场强度为-23 DBM、因此我认为我没有硬件问题、我们测试了100米的距离。因此我想稍后测试位错误率、然后我使用了 prod_test_per_auto.ppwptc。 当从 RX 天线端口接收到的信号为-53dBm 时、RX 的误码率为0.1%。我想知道的是如何测试从 RX 天线端口接收到的信号为-86dBm。 当 RX 的误码率仅为0.1%时、如何测试该值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为此应用手册可能对您有所帮助: https://www.ti.com/lit/an/swra603/swra603.pdf