This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:是否允许在 CCS 的 EnergyTrace 和 EnrgyTrace++中使用外部自定义电路板供电?

Guru**** 1860280 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, ENERGYTRACE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/983350/cc2652r-can-custom-board-powered-externally-is-allowed-to-be-used-in-energytrace-and-enrgytrace-in-ccs

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:SEGGERENERGYTRACE

我有一个基于 CC2652的定制板由外部供电、我们使用 Segger J-link 作为编程器和调试器。 我们仅将 CCS 用作 IDE。

使用定制板上允许的 EnergyTrace 或 EnergyTrace++。 或者、这仅适用于 CC2652的 TI Launchpad? 我们还具有 XDS110调试器、因此我们可以使用 Incase Seeger 不能用于 EnergyTrace。

我刚才验证了 Segger 在 CCS 中没有该选项。 那么、请告诉我们、具有3.0V 外部供电的器件是否可以与 XDS110调试器配合使用以使用 EnrgyTrace?