This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:使用基于 PurePath CC8520的项目时不进行数据传输

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, CC8520, CC2590, TIDA-00232, PUREPATH-WL-CMD, SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/974601/cc8520-no-data-transmission-with-purepath-cc8520-based-project

器件型号:CC8520
主题中讨论的其他器件:PCM1808CC2590TAS5805TIDA-00232PurePath-WL-CMDSIMPLELINK-2-4GHz-design-Reviews

您好!


我们有一位客户担心以下问题:

我们正在为音频设计无线传输系统、其中包括:
-发送器:PCM1808 + CC8520 + CC2590
-接收器:CC8520 + TAS5805 + CC2590

我们有原型、两个器件都成功配对并开始工作(LED 常亮、尽管接收效果不太好、但两个器件必须靠近一起移动- 20cm)。 发送器中的 PCM1808对音频进行采样并通过 I2S (通过示波器进行检查)将其传输到 CC8520。 但是、在接收器侧、I2S 数据线没有任何输出。 I2S MCLK、BCLK 和 WCLK 在接收器和发送器上都工作正常、但接收器上的数据线恒定为零。
如何进一步跟踪问题? PurePath 无线配置器中是否有任何调试功能来查看传输和接收的数据?
我将在此处附加项目文件以及 PCM1808和 TAS5805的两个自创建模型。 PCM1808是一种没有 I2S 命令的哑模式、因为该 ADC 是硬件配置的。

您有什么想法吗、为什么接收器上的 I2S 数据线会持续静音(全为零)?

提前感谢您提供有关原因的任何提示或进一步跟踪问题的方法。

此致、

Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    您可以再次尝试附加项目文件、因为它第一次失败。  您的客户可能会考虑将其硬件设计提交给 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews、因为即使是 PA 器件、他们似乎也会遇到接收问题。  它们也可以参考 TIDA-00232。  您可以使用 PurePath-WL-CMD 进行生产测试和 EHIF 命令/监控、以帮助验证您的解决方案。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、

    感谢您的反馈、我们已向 Roland 提出了问题。  

    对于 REACH 问题、我们认为我们知道问题是什么、我们将在重新设计 PCB 时解决该问题。 但是、在我们看来、在音频传输中、我们还存在一个额外的问题、我们找不到这个问题。 在(当前受限)范围内、接收器和发送器可以连接并进入活动状态、通过恒定 LED 开启状态观察。 ADC 通过 I2S 向发送的 CC8520发送音频、但接收的 CC8520不会在其 I2S 数据线上输出任何内容(I2S 时钟输出正常)。 那么、我的第一个问题是:我们的假设是正确的、在活动状态下、音频数据应该被传输? 音频未在活动状态下传输的可能原因是什么? 我们是否可以通过某种方式找出发送或接收 CC8520中是否已将音频静音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    您可以查看 CC85XX 系列用户指南的第2.1.5节(串行音频接口)和第3.5.1节(音频流控制) 以了解 I2S 操作。  本文档还将帮助提供静音行为信息以及如何相应地修改此状态。   所有设备在加电时均处于静音状态、必须取消静音才能使音量设置生效。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢提示、我们确实忽略了所有器件在启动时都处于静音状态。 我们添加了一个按钮事件来取消主 IO 映射(自主操作)中所有器件的静音、但是它没有发生任何变化。 当点击按钮取消静音时、接收器仍会在 I2S 数据线输出所有零。 还有什么原因呢?

    此致、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    我建议使用 PS_AUDIO_STATS 来确定设备的静音行为。  另请注意以下事项: 如果无法实现音频流式传输所需的最小数据吞吐量、则音频使用者上的音频输出将在节点上无法接收的所有通道上静音。 采用迟滞来避免音频仅间歇性传输的情况。   如果节点之间的连接得到改善、则静音问题可能会得到解决。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    谢谢、我们还认为、即使双方可以进入"活动"模式、REACH 问题也可能会阻止音频传输。 我们目前正在重新设计电路板以进行修复、并将再次使用新电路板进行检查。 请保持此线程打开、我们将在您拥有新的 PCB 后立即通知您。

    此致、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、覆盖范围得到了改善、但我们仍然无法使接收器取消静音。 为 ps_audio_stats ()和 ps_rf_stats ()附加主设备和从设备的屏幕截图。 因此、看起来主器件从 ADC 正确获取音频并将其传输到从器件。 从机接收到的数据包相当好(失败的数据包接收相当低)、但所有样本都是静音的。 无论我们做什么,我们都不能将音频取消静音:本地或远程静音按钮,或 VC_SET_VOLUME ()远程或本地,静音没有任何影响。

    e2e.ti.com/.../2021_2D00_04_2D00_09-RF-Audio-Statistics.pdf

    添加。 INFO:关闭近端 wiWiff 时、我甚至可以将射频数据包错误降至零。 但是、音频不会被取消静音。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、

    您可以尝试共享您的 PPW 配置器器件配置吗? 您在上一帖子中共享的2个设备配置在查看时出现错误、因此我希望确保可以看到您的所有 PPW 配置器设置。

    具体而言、我想双击输入主设备和输出从设备的音频接口和音频流设置。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、所附的是我们尝试的最后一个测试版本。 请注意、主器件应发送2个通道、而每个从器件应仅选择1个通道、具体取决于 IO 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Markus。

    我仍然看不到您的音频接口配置。 您是否正在使用自定义外部音频设备? 如果是、您能否共享自定义.pwadd 文件或设置? 或者、您是否已将其设置为通用数字音频设备?

    一些调试建议:  

    1. 尝试在源设备上使用1个通道、在输出设备上使用1个通道
    2. 尝试使用 CC85xx EVM 替换接收器
    3. 尝试用 CC85xx EVM 替换主器件

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    主器件使用 PCM1808 ADC、该 ADC 完全由硬件配置、因此我们创建的.ppwadd 模型或多或少是虚拟的。 从器件使用的是 I2C 控制的 TAS5805。 我要在这里连接两种型号。  

    我认为 PCM1808和主 CC8520之间的接口工作正常、因为我们可以观察 ps_audio_stats ()中音频信号的峰值和平均值。 TAS5805的模型可能仍有问题、但我们至少应该看到从器件 CC8520的 I2S 发出的音频信号。 然后、修复 TAS5805型号应该很容易。  

    我们明天将尝试使用单通道发送器、但我不确定这将有何帮助。 在接收器选择1个通道时、发送器应能够发送2个通道。  

    此致、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、

    建议只是为了降低复杂性并帮助缩小问题的范围。 这就是为什么我还建议用 CC85xxDK 和默认映像替换系统中的主设备、然后替换从设备。 这将有助于我们缩小问题所在的范围。

    TAS5805型号似乎存在问题。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我´s、如果 TAS5805型号不正确且 TAS5805的音量控制不能正常工作、接收器 TAS5805的音频输出可能会静音。 但为什么 CC8520会拒绝在 I2S 接口上输出音频? 我们通过示波器观察 I2S 数据线、并且完全没有从 CC8520传输到 TAS5805的音频。

    我可以n´t 的是、CC8520中似乎存在某种 I2C 接口检查、因为如果我们在 PCB 上组装 TAS5805、CC8520甚至不会启动。 CC8520似乎正在检查 I2C 接口上 TAS5805的确认位、同时出现该位以确认与 TAS5805的 I2C 通信是否正常。  

    CC8520期望 TAS5805提供任何其他确认、这是否会导致它在 I2S 接口上保持静音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来我们发现了问题:PCM1808模型是问题的根源。 我们将其替换为通用 DSP 模型、音频传输现在可以正常工作。 确切的根本原因仍然不清楚、因为我们在 PCM1808模型中没有发现任何错误、但通用 DSP 可能是更好的解决方案。  

    感谢您的帮助!