This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:一个收集器和多个传感器问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/974495/cc1352r-one-collector-and-many-sensors-issue

器件型号:CC1352R

您好!

我的客户正在使用 CC1352R 和 TI 15.4-Stack 来开发他们的产品。 它们在启用信标模式下使用定制板、并使用一个收集器和六个传感器建立网络。 软件基于以下示例代码。

SDK:simplelink_cc13x2_26x2_SDK v3.2
收集器
\examples\rtos\CC1352R1_LAUNCHXL\ti154stack\collector_2_4g
传感器
\examples\rtos\CC1352R1_LAUNCHXL\ti154stack\sensor_2_4g

他们当前遇到此系统的问题。 当收集器复位时、无法重新连接某些传感器。 此外、重新连接的时间非常长、有时需要20分钟。 (无线电环境良好。)

您能告诉我如何解决这个问题吗? 有人有任何信息吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、  

    他们能否使用 LaunchPad 重现此问题?  

    他们对应用程序进行了哪些修改?  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elin、

    感谢你的答复。 我没有太多的 LaunchPad、因此我无法重现此问题。 首先、我们将尝试增加 SDK 版本。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    当收集器复位时、传感器进入孤立模式。 如果您觉得收集器恢复联机后重新加入所需的时间太长、则可以尝试为孤立扫描恢复关闭间隔设置较低的值(在 config.h 中设置了孤立_backoff_interval)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    感谢您的建议!  

    此致、