This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:使用 tf7970

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/975168/trf7970a-use-of-trf7970

器件型号:TRF7970A

如何驱动 trf7970工作模式0以及如何在硬件上将通信距离匹配到10cm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下文档、其中介绍了 TRF7970A 的直接模式的使用:

    http://www.ti.com/lit/pdf/sloa214

    您可以实现的通信距离取决于所使用的标签、尤其是 ISO 标准、天线的尺寸和功耗。 此外、读取器天线的尺寸和匹配电路的正确调整也会产生影响。

    如需更多信息、请查看"天线设计指南":

    http://www.ti.com/lit/pdf/sloa241

    此致、

    Helfried