This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:频率合成器是否具有 DAC 功能?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/974471/cc2500-if-the-frequency-synthesizer-has-the-function-as-a-dac

器件型号:CC2500

大家好、我想问 CC2500的频率合成器是否具有 DAC 的功能? 我在数据表中看到、当它处于接收器模式时、有 ADC 功能、但我想知道数字数据输入是否会通过频率合成器转换为模拟信号、然后在发送器模式下转换为 RF_OUT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字数据在调制器中转换为模拟信号、该信号在各种不同的方案中工作。 虽然输入中需要 ADC 来对接收到的数据运行匹配的滤波器、但发送器上不需要反向(DAC)。 在 TX 端、我们通过调制方案将位映射到频率/振幅/相位的偏差...等、这并不真正要求我们使用 DAC 以相同的方式平滑位信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答:)它真的帮助了我:)