This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MODCOM8B:HCItester 连接问题

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: WL18XXCOM82SDMMC, WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/972368/wl1835modcom8b-hcitester-connection-problem

器件型号:WL1835MODCOM8B
Thread 中讨论的其他器件:WL18XXCOM82SDMMCWL1835MOD

您好!

我想将 HCItester 与 WL18XXCOM82SDMMC + WL1835MODCOM8配合使用。

根据 WL18xxCOM82SDMMC WL18XX SDMMC 和 UART 适配器板用户指南、执行以下步骤。  

1.将电路板用作独立的 COM 电路板调试。
(a)通过 USB 端口 J22 (J2、J21 和 J20已组装)从板载 LDO 生成3.3V/1.8V 电压。
(b)可通过电路板控制使能线路(蓝牙 J9引脚1-2短;WLAN J12引脚1-2 短)。
(C)如果 COM8板没有板载慢时钟、则将慢时钟驱动到模块(J23)。
(D)所有四个接口都被驱动到 FTDI 器件并通过 USB 端口。  将按以下顺序在 PC 上创建四个虚拟端口:蓝牙 UART、蓝牙记录器、WLAN RS232、WLAN 记录器(UART J7、J8、J10、J11 Short 2-3;调试 LS:J28 Assembled)

HCITester 错误代码为"等待事件 HCI_Command_Complete_VS_Update_UART_HCI_BudRATE_Event"超时

请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 的是 WL18XXCOM82SDMMC、则当 USB 连接到 HCI 测试仪主机时、BT HCI 是第一个 COM 端口。  我建议移除波特率变化、因为主机可能不会对其进行调整。 请尝试使用随附的脚本文件(在 HCI 测试仪中打开)、并随附 WL18xx COM82SDMMC 与 WL18xx 电路板的图片。

    e2e.ti.com/.../filtered_5F00_ServicePack_5F00_18xx_5F00_2.0_5F00_147_5F00_121620.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了这个问题。 感谢您的回答。

    我还有一个关于蓝牙测试模式的问题。

    我运行脚本 HCI_Enable_Device_under Test_Mode、但 MT8852B (Anritsu)找不到 WL1835MOD。

    我应该运行一些其他脚本、如 HCI_Write_Scan_Enable 吗?  

    我已经尝试过上述两种命令、但 MT8852B 仍然无法找到 WL1835MOD 的 bt 地址。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在尝试运行任何认证测试? 我将与我们的硬件团队联系、以进一步提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在尝试连接 CBT 测试仪?

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我想连接 CBT (MT8852B)进行认证测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、刷写器件的服务包后、需要运行 CBT_script 来将器件设置为测试模式。

    SEND_HCI_SET_Event_Filter 0x02、0x00、0x03
    Wait_HCI_Command_Complete_Set_Event_Filter_Event 5000、任意、HCI_SET_Event_Filter、0x00

    SEND_HCI_Write_Scan_Enable 0x03
    Wait_HCI_Command_Complete_Write_Scan_Enable_Event 5000、任意、HCI_Write_Scan_Enable、0x00

    SEND_HCI_Enable_Device_欠 测试模式
    Wait_HCI_Command_Complete_Enable_Device_欠 测试模式事件5000、任意、HCI_Enable_Device_欠 测试模式、0x00

    BR、

    Vince