This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:使用 SD14模块进行电阻器测量

Guru**** 2534710 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/973124/rf430frl152h-resistor-measurement-with-sd14-module

器件型号:RF430FRL152H

您好!

我在自己的电路板上使用 RF430FRL152H 中的 SD14来测量电阻、并启用电阻偏置。 我对该测量有几个问题:

  1.  是否有必要使用基准电阻器? 根据我对 SLAU603 2.8器件的理解、基准电阻器的目标是了解 ADC 值和电阻器值之间的系数。 因此,它只能使用一次,第一次?
  2. 是否需要100千欧的基准电阻器? 它是 SLAS834的表7-1中的值。 基准电阻器可能的电阻范围是多少?
  3. 我将 SD14配置如下:
    //ADC 配置
    SD14CTL0 = SD14EN + VIRTGND + SD14IE;//ADC 通过虚拟接地启用、中断启用
    SD14CTL1 = SD14UNI + SD14GAIN_8 + SD14RBEN1+SD14RBEN0;//连接到 TEMP1和 TEMP2
    while (1){
    SD14CTL0 |= SD14SC;//开始转换
    
    //SD14CTL1 |= SD14INCH_TEMP1;//TEMP1/ADC1选中//未注释以了解 ADC 值与电阻值之间的因子
    SD14CTL1 |= SD14INCH_TEMP2;//TEMP2/ADC2被选中
    
    ADC_Value= SD14MEM0;//读取 ADC 值
    } 

    我使用不同的电阻器测量了电阻、但结果不是比例式的、而 SD14_Module 寄存器看起来不错。 此外、对于基准电阻器11千欧姆电阻器、我还有16383的 ADC 结果。 看起来不好。

感谢您的帮助、

François μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francois 您好、

    电流源的容差为2µA μ A 至3µA μ A。 当您想要测量电阻器时、您将需要电流源的精确值。 这由基准电阻器维持。 借助已知的电阻器值、您可以确定确切的电流。 然后、该电流可用于计算要测量的电阻器。

    在我们的 EVM 中、我们使用100k 电阻作为基准。

    另请注意源的规格:

     

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    感谢您的回答、我更了解基准电阻器的目标、但您忘记了源的规格。

    谢谢、

    此致、

    François μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francois 您好、

    有时,此工具不会复制屏幕截图:-(

    它只是对数据表第5.24章"热敏电阻偏置发生器"的引用:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/rf430frl152h.pdf

    此致、

    Helfried