This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL153H:由 NFC 能量收集提供支持的 I2C 数字传感器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL153H, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/971771/rf430frl153h-i2c-digital-sensor-powered-by-nfc-power-harvesting

器件型号:RF430FRL153H
主题中讨论的其他器件: RF430FRL152H

您好!  

我们希望使用 RF430FRL153H MCU 驱动电源电流为1mA、3V 至3.6V 的 I2C 数字传感器。 当 只使用手机的 NFC 信号供电时(无外部电源)、VDD2X 是否能够满足此要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cody、

    VDD2X 无法提供您需要的电流。

    有关 器件可提供的最大功率的更多信息、请参阅 RF430FRL152H 常见问题解答第2.4章:

    http://www.ti.com/lit/pdf/sloa247

    此致、

    Helfried