This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:无法配对

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2590, CC8531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/968243/cc8531-failing-to-pair

器件型号:CC8531
主题中讨论的其他器件:CC2590

您好、  

几周前、我发现了这块芯片、想从芯片中制作出一些东西、于是我开始设计原理图/PCB、上周就到了。 我焊接了所有组件、 我能够使用 TI PurePath 无线配置器刷写电路板、因为电路板能够通过 USB 连接到计算机、并且配置为主器件的电路板能够传输、因此似乎没有使原理图混乱 (我能够使用 hackrf 看到一些活动)。 现在问题是、我无法使主板和从板相互配对。

这可能是一个配置问题、但在搜索1周后、我找不到它、因此、如果有的话、下面是一些原理图图片:

(我预见到会发生这样的情况、因此我为匹配网络和 CC2590添加了两个焊盘。 对于此迭代、虽然 CC2590未焊接、但相关组件也是如此。 BR9-10当然桥接)

但正如我说过的、这两个板似乎都可以正常工作、因为它们中的每一个都可以在主控模式下进行传输。 当按下按钮时、状态 LED 也会正确闪烁、芯片进入配对模式。

我还注意到、当我刷写主器件中的每个板时、它们不会在同一通道上传输。

是否有办法更精确地查看芯片中发生的情况,使其不匹配?  

您可以找到所附的项目文件、如果有人想帮助我、我会很乐意接受。

塞缪尔。

e2e.ti.com/.../project.zip(project文件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否测试了 Tx 频率精度?

    频率精度取决于48MHz 晶体调谐。 您可能需要调整电容 C1和 C2值以实现更高的频率精度。

    您是否测试过 Tx 粉末?

    您可以使用 Tx -连续未调制模式来测量 Tx 频率和 Tx 功率。

    此外、我建议使用以下链接进行设计审阅。 一位工程师将在您提交申请后通过电子邮件与您联系、我们将帮助您(通过电子邮件)解决此问题。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、我将在我双手回到哈克夫时对其进行测试。 一个问题尽管我如何将 CC8531置于该连续调制频率中、但在 PurePath 配置器中看不到该选项。 此外、默认频率是多少? 通道1上?

    您发送的表格仅适用于未焊接的射频放大器、而是使用显然支持 CC8531的2450BM15A0002E 匹配电路

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发送给您的链接适用于所有2.4GHz 器件、包括 CC8531。

    如果 CC8531不在列表中、则您可以选择 CC2590并提交申请。

    请参阅用户指南(SWRU250)中的射频测试命令、将芯片置于各种测试模式。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    于是、我双手回到了我的黑客部队、并使用 了 PurePath 无线指挥官。

    第一个电路板工作正常、它是几百 kHz、所以我调整了 C1、C2电容器、现在只有3kHz。

    第二个电路板是另一个故事、在任何通道上、它几乎总是与所需的测试频率相距15Mhz。 此外、它会在启动时漂移、并随温度漂移(类似于很多)。 我尝试换用晶振(您永远不知道)并重新焊接芯片、在这两种情况下、它都没有改变任何东西。 我将尝试交换一些组件、以防万一。 但我认为 CC8531在该板上已失效。

    感谢对设计审查申请表的澄清、我一定会将其用于下一个 PCB 修订版。

    塞缪尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 cap 的建议、它确实使频率发生了变化、但是芯片已经死了。 我现在可以配对它们、并成功使用遥控器按钮、但现在没有声音。 在打开一个新的线程之前、我将进行更多搜索。

    塞缪尔。