This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:有关数字传感器的信息。

Guru**** 2535670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/971390/rf430frl152h-something-about-digital-sensor

器件型号:RF430FRL152H

您好!

    假设 NFC 读取器的读取速率为200Hz、 并且有一个带有 I2C 的外部数字 ADC (采样速率为~200Hz)、并且数字 ADC 的功耗很低。 能否使用 rf430frl52h 实现数字传感器数据(200Hz)的 NFC 传输?

此致

张感豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Senhao、

    这是一个艰难的目标。 这意味着您必须每5ms 进行一次采样。 I2C 总线在400kHz 频率下似乎足够快、但您还必须考虑从存储器中读取数据的速度足够快。 一个8字节块大小的 ISO15693"读取单个块"将花费5.6ms、而4字节块大小为4.4ms。 因为我们从未尝试过像这样的速度、 所以我们无法保证它能够正常工作。 这必须由您自己进行评估。

    此致、

    Helfried