This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430F5978:低功耗模式电源电流 관련 문의 μ A

Guru**** 2508315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1012095/rf430f5978-low-power-mode-supply-current

器件型号:RF430F5978

大家好、TI 支持团队

客户正在使用 RF430F5978IRGCR 并正在对其进行审核。

在审查期间、我们收到了有关睡眠模式下电流消耗的询问、并要求回答。

-数据表相关内容

•正常部件:9.5uA

•异常部件:进入睡眠模式(9.5uA)后、电流逐渐增加。

•每个 IC 都有偏差、最高可升至18uA 并停止。

[问题]

1、每种睡眠模式的最大电流规格是多少?

2.如果是低功耗模式3、则规格典型值为2.2uA、但测量值为9.5uA、是否有任何预期原因?

虽然每个 IC 的电流不同、但一些器件具有固定电流、但某些器件的电流上升是否有预期原因?

:执行部件交换测试时,每个 IC 都有差异。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

     回答这些问题并不容易。 根据数据表中给出的电流值对器件进行特性化和测试。

    此类影响可能由  连接到器件的外部电路或 IO 端口的编程引起。 在一种情况下电流升高的事实很可能是由开路输入引起的。 客户应仔细检查所有 IO 是否正确编程。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    我已经听过你的回声了一段时间,所以这条胎面已经关闭了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    此致、
    Helfried