Other Parts Discussed in Thread: TRF7964A, TRF7970A
主题中讨论的其他器件: TRF7970A
大家好、 我正在设计一 个 NFC 标签读取器和写入器电路、此电路应该能够读取和写入 标签2类型的 NFC 标签。 在我的系统中、 主机控制器(ATTINY1617)将通过接口与 TRF7964A 连接
SPI 总线、在数据表中、我无法理解的功能
MOD 引脚-我需要连接到主机控制器还是只需通过10K 电阻器下拉至 GND、我 在一些参考电路中看到、它们将其下拉至 GND
SYS_CLK:我的主机控制器有自己的时钟, 是否需要将 SYS_CLK 连接到主机控制器,如果 不需要的话,我应该将其保持悬空或拉至 VI 或 GND
ASK/OOK -我是否需要将这个引脚连接到主机控制器。
我们将感谢您的任何帮助。 期待支持
谢谢、此致
Orvi