This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:连接 CC1352R1F3时出现问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1008428/cc1352r-problem-connecting-with-cc1352r1f3

器件型号:CC1352R

大家好、TI 的朋友、我是不熟悉 PCB 的、所以我有很多问题、很抱歉我的英语。

我已经使用 CC1352R1F3设计了一个定制板、无法连接。

阅读数据表可以看到:

DCDC_SW 是一种电压输出、可为引脚45 (VDDR)和48 (VDDR_RF)供电、因此 VDDR 的电压输出需要介于1.68v - 1.95v 之间。

IN 引脚23 (Dcopul)的输出电压需要接近1.28v。

当我测量此电压 VDDR 时、电压大约为2.3V、电压范围为 Dcopul 2.12v。

我的板出现问题了吗? 我在 Launchpad CC1352P-2上作为参考设计

此外、我尝试使用全局 LDO 移除 DCDC_SW 上的电感器并使用1.8V 为 VDDR 供电、但无法连接电路板。

即使我使用外部稳压器模式为 VDDS 和 VDDR 提供1.8V 电压、我也无法连接电路板。 可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Edgar
    您能否共享电路板的布局和原理图?  

    素食主义者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、感谢您重放

    这是我的原理图

    Schematic

    PCB 为4层

    顶层

    Front

    GND 层

    gnd

    电压层

    vdd

    底层

    B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、如果你对我的问题有任何疑问、我想告诉大家。

    泰国人!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgar、您好、很抱歉耽误您的回答。 您如何为电路板供电? VDDS 上的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、素食者、我为电路板提供3.3V 电压。 VDDS 为3.3V。

    我已经解决了问题、我忘记将 GND 放入 CC1352R 中、因此 VDDR、Vddo耦 合器是错误的、可能芯片损坏了、我正在检查它。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很高兴听到您发现了问题。