大家好、TI 的朋友、我是不熟悉 PCB 的、所以我有很多问题、很抱歉我的英语。
我已经使用 CC1352R1F3设计了一个定制板、无法连接。
阅读数据表可以看到:
DCDC_SW 是一种电压输出、可为引脚45 (VDDR)和48 (VDDR_RF)供电、因此 VDDR 的电压输出需要介于1.68v - 1.95v 之间。
IN 引脚23 (Dcopul)的输出电压需要接近1.28v。
当我测量此电压 VDDR 时、电压大约为2.3V、电压范围为 Dcopul 2.12v。
我的板出现问题了吗? 我在 Launchpad CC1352P-2上作为参考设计
此外、我尝试使用全局 LDO 移除 DCDC_SW 上的电感器并使用1.8V 为 VDDR 供电、但无法连接电路板。
即使我使用外部稳压器模式为 VDDS 和 VDDR 提供1.8V 电压、我也无法连接电路板。 可以帮帮我吗?