This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:CC8520波形

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1013866/cc8520-cc8520-waveform

器件型号:CC8520

尊敬的 TI 团队:

 我有一个项目使用 CC8520,当固定频率调制为2.404Ghz 和2.460Ghz 时、将出现以下波形,原因是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的开关、

    我正在研究此问题并与软件专家联系。

    遇到这种情况时、您是使用定制硬件还是仅使用 TI 产品?

    此致、

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 CC85xx 系列用户指南、 RFT_TXTST_PN 命令要求您处于生产测试操作、并且 您应该在 使用命令之前和之后执行器件复位。

    如果您想使用此命令、是否可以使用 PPW Commander "Command and Monitoring"工具尝试使用此命令并报告结果?

    此致、

    Daniel