This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:CC8520和 CC8530之间有何差异?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8520, CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1014030/cc8530-what-is-the-difference-between-cc8520-and-cc8530

器件型号:CC8530
主题中讨论的其他器件:CC8520

大家好、TI 支持团队

CC8520和 CC8530之间的差异描述如下:I2S 接口支持的音频通道数量。

这是否意味着可以在 I2S 信号上传输2通道或4通道信号?

下面的 CC85XX 系列用户指南中描述的内容也与上述内容类似、但我并不完全理解。

请说明。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    CC8520器件支持多达2个音频通道、CC8530支持多达4个音频通道、您答对了。 《CC85XX 系列用户指南》所指的"1-3个音频数据引脚"与音频通道不同。 这些是所有 CC85XX 器件上的 AD0、AD1和 AD2数据引脚。  

    此致、

    最棒的