This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:使用 Segger JLink Ultra+时出现输出问题。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1010647/cc1352r-output-problem-when-using-segger-jlink-ultra

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:SEGGER

你好!

 

我的环境:

LaunchPad CC1352R1
CCS: 10.3.1
SDK: 5.10.00.48
项目: hello_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_gcc

问题:

我有简单的设置:从 Resource Explorer 下载的全新 hello_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_gcc 工程、具有 四个简单的功能:

printf("printf\n");
fprintf(stderr, "fprintf\n");
System_printf("System_printf\n");
assert(false);

使用 XDS110调试器时、一切都按 预期工作。

问题是 Segger JLink  Ultra+、在此调试器上、仅工作函数 System_printf、在其他函数上、我的器件 会立即转至 Do_AngelSWI、并且必须重新启动板。

如何使 printf 与 SEGGER 协同工作? 我的设置中是否缺少任何内容?