This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:基于 CC1352P 的音频插件

Guru**** 2846250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1012915/cc1352p-audio--plugin-based-on-cc1352p

器件型号:CC1352P

1.CC1352初 始化的音频插件音频、central 双向音频和 peripheral_bidirectional 音频下载到演示板并在此处显示异常时开始音频传输、如何解决此问题、或者应参考哪本手册进行调整?

2.我计划使用音频插件套件设计无线麦克风。 从理论的角度来看、它们的传输速率能否满足高质量音频流的要求?如果可以支持吸引力要求、那么在音频传输期间是否可以从定义中接收音频数据、例如某些控制信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.行为由以下代码段创建。 您可以通过注释掉"BleAudio_stopStream();"行来避免断开连接

          missedPackets++;
          if(missedPackets == BLEAUDIO_BUF_DEPTH)
          {
            Log_warning0("Missed packets > buffer length, stopping stream and connection");
    
            /* If we have missed more events that can be accounted for by the
             * amount of buffer space then stop the stream */
            //BleAudio_stopStream(); // omment this line!
          }
    

    2.这些问题总是难以回答。 很难说"高质量"是什么意思。 该示例展示了16位/16Hz 音频。 足够满足您的应用需求吗?
    关于控制信号、我认为它们所需的吞吐量与音频流所需的吞吐量相比并不大。

    此致、