This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:外部下拉电阻器要求

Guru**** 2779745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1012399/trf7970a-external-pull-down-resistor-requirement

器件型号:TRF7970A

根据 SLOA205A、当 TRF79xxA 处于 PDM 中时、IRQ、DATA_CLK、和 I/O1-7上有下拉电阻器(尽管 此帖子 显示 DATA_CLK 下拉在 EN = 0和 EN2 = 1时不是有效的)。 但是、对于标准运行(EN = 1)、TI 是否建议在 IRQ、DATA_CLK 和 I/O 引脚上进行下拉(用于 SPI 总线- MOSI、MISO 和 SS)? 这些将由 FPGA 驱动、但其内部电阻较弱。  

正如 此帖子所述、您能否确认 ASK/OOK 和 MOD 是否需要下拉电阻器?

最后、SYS_CLK 是否具有或需要任何下拉电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natalie、

    要选择您使用的接口、必须根据数据表中的表6-10设置引脚 IO_0至 IO_2。 用于 SPI 通信的引脚不需要外部电阻器。 IRQ 和 SYS_CLK 是有源驱动信号、不需要上拉。

    引脚 ASK/OOK 和 MOD 应该用1k 连接至 GND。

    此致、

    Helfried