This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux-NFC-TRF7970A:TRF7970 RSSI 检测环路

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1007489/linux-nfc-trf7970a-trf7970-rssi-detection-loop

器件型号:Linux-NFC-TRF7970A
主题中讨论的其他器件:TRF7970A

大家好、

我的客户正在使用 TRF7970A 检测是否存在无源卡、而无需额外的硬件。 他们使用的是具有提供的 NFC trf7970a.c 驱动器和 boostpack DLP-7970AB 的 Linux NFC 子系统。

根据 https://www.ti.com/lit/an/sloa184/sloa184.pdf,RSSI 检测环路是唯一不需要额外硬件的解决方案。 这与第14页(链接)的读/写器示例中的示例轮询循环是否不同? 或者 RSSI 检测是否在“已接收响应”中实现? 块?

目标是让读取器进入接近检测环路、消耗尽可能少的功率、直到出现标签并开始发送命令从中读取。 我正在尝试确定与正常轮询相比,此 RSSI 检测环路如何节省功耗。 轮询是否与 RSSI 检测环路相同?

期待讨论!

此致、

Madhurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhurya、

    我检查了您提到的两个资源、我看不到有什么区别。 由于在"接收到响应"块之后、防冲突环路跟随这个块也必须作为 RSSI 检测环路工作。 在这两种情况下、TRF7970A 都必须发送完整的 TX 协议、这是一个耗电部分。 为了节能、需要外部硬件尽可能缩短 TX 时间。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我已经听过你的回声了一段时间,所以这条胎面已经关闭了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    此致、
    Helfried