This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF-HDT-DVBB:与智能手机兼容的 RFID 应答器

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: RF-HDT-DVBB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1011606/rf-hdt-dvbb-smartphone-compatible-rfid-transponders

器件型号:RF-HDT-DVBB

您好!

TI 是否销售任何与智能手机读写兼容的 RFID 标签? RF-HDT-DVBB 似乎应该兼容、但我不确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathon、

    RF-HDT-DVBB 是一款可由智能手机处理的 ISO15693兼容标签。 智能手机上使用的软件必须能够支持要写入的 TI 标签、因为在将数据写入标签时、在提交的 ISO15693写入命令标志中、必须设置选项标志、这是特定于 TI 标签的。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我如何才能判断软件是否与 TI 标签兼容、而不仅仅是 ISO15693标签?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathon、

    我不知道应用是什么、但对于该应用、当必须对应用进行编程时、可以考虑在写入标签时在协议中设置此位。 对于其他应用、唯一的方法是测试写入是否与 TI 标签兼容。 读数在任何情况下都可以正常工作。

    此致、

    Helfried