This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:读取和写入15693标签的工作流程是什么?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, DLP-7970ABP, MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1010624/trf7970a-what-is-the-workflow-to-read-and-write-15693-tag

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABPMSP-EXP430G2ET

我购买 了 DLP-7970ABP、并阅读了 TRF7970A 的规范、但无法找到如何读取和写入15693标签、因此我有一些问题:

1、读取 UID 的工作流程是什么、例如应操作哪些寄存器以及顺序是什么?

2. 读取15693标签的单个块的工作流程是什么、应该操作哪些寄存器以及顺序是什么?

3. 读取  15693标签的多个块的工作流程是什么、 应该操作哪些寄存器以及顺序是什么?

写入 15693标签的单个块的工作流程是什么、 应该操作哪些寄存器、序列是什么?

写入  15693标签的多个块的工作流程是什么、 应该操作哪些寄存器以及顺序是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、基督、

    DLP-7970ABP 是一款所谓的 BoosterPack 、与 TI Launchpad 和 TI 提供的固件配合使用以演示 TRF7970A 功能。 这些固件示例可 用作自己固件的基础并实现 ISO15693协议。

     您所需的所有详细信息均可在固件示例中找到。

    如需更多信息、请参阅常见问题解答:

    https://www.ti.com/lit/an/sloa248b/sloa248b.pdf

    要读取或写入 ISO15693标签、可使用以下组合:

    DLP-7970ABP BoosterPack 插件模块和 MSP-EXP430G2ET LaunchPad 开发套件以及此固件:

    http://ti.com/lit/zip/sloc346

     

    此致、

    Helfried