This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:如何同时在网页上显示温度、湿度和照明。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1010477/lpstk-cc1352r-how-can-i-display-temperature-humidity-and-lighting-on-the-web-page-at-the-same-time

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件:CC1352R

您好、我的客户需要以下问题的帮助。

你好

我关注这个网站

dev.ti.com/.../node

我要这么做。 我将进入最后一步。 我成功实现了温度上载 Web。 如所示:

然后、我访问该网站

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHs0wbxuPRpRbJcHasQeYw__pTTHBmu__LATEST

如何同时在网页上显示温度、湿度和照明。

URL 为192.168.7.2:1310

我使用 BBAI 开发板进行操作、而不是 BBB 开发板。  我使用的 SimpleLink Linux GW SDK 版本为 ti154stack_linux_x64_4_40_00_03、SimpleLink CC1352R SDK 版本为 SimpleLink CC13x2 26x2 SDK 5.10.0.48

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将为此案例分配一人。 同时、请确保您的帖子中的链接有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    您是否看到了有关"使用 TI 15.4-Stack 和可移植应用程序创建远程传感器"的 SLA? 任务3概述了如何读取温度传感器并通过网络发送数据。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AE-aWIKgOt9jZnKqcfqBWw__pTTHBmu__LATEST 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    我已成功在 Teraterm 上显示温度、湿度、亮度和其他传感器数据。 我希望通过开发板将这些数据传输到 BBAI、然后将 BBAI 传输到网页(192.168.7.2:1310)、以便网页可以同时显示温度、湿度、亮度和其他数据。 现在、网页只能显示温度。 我应该如何修改它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白了。  

    webserver 是使用 Node.js 创建的。 如果您将其谷歌搜索、您可以找到大量文档和示例。