This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:CC8531配置能否在 Windows 中更改器件名称?

Guru**** 2620755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1010487/cc8531-can-cc8531-configuration-change-device-name-in-windows

器件型号:CC8531

尊敬的 TI 专家:

客户希望更改他们连接到 PC 的耳机名称。  他们通过应用 CC8531开发了耳机。

当连接到 PC 时、器件名称被识别为 CC85X1。

MIC - CC85X1 USB 耳机

扬声器- CC85X1 USB 耳机

是否可以更改 PC 识别的名称?

他们希望改变这样的情况:

MIC - MIC (AZPG-W1000)

扬声器-耳机(AZPG-W1000)

请检查一下。

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅: www.ti.com/.../swru250m.pdf

    2.5 USB
    CC85x1可实现一个 USB 复合器件、此器件由一个音频器件和一个人机接口组成
    器件(HID)。
    音频设备处理音频流的所有方面、包括音量和采样率控制、和
    人机界面设备处理远程控制功能。

    2.5.1标识
    USB 设备由供应商 ID 和产品 ID 标识。 这些值和器件版本号是
    在配置时指定。 USB 供应商和产品 ID 可能不会随机选择:
     对于原型设计、德州仪器的供应商 ID 0x0451可与中的产品 ID 一起使用
    范围0x16BA - 0x16C1
     对于已发布的产品、必须使用已购买的供应商 ID
    实现了三个 USB 串描述符。 USB 主机上的最终用户可能会看到这些内容:
     制造商名称,在配置时指定
     产品名称,在配置时指定
     序列号、在运行时通过唯一器件 ID 生成(请参阅第2.2.1.1节)

    以下 E2E 主题讨论了此问题并提供了源代码: https://e2e.ti.com/support/legacy_forums/purepath_wireless/f/purepath-wireless-read-only-forum/303363/purepath-2-1-audio-channels-system

    我希望这将有所帮助、

    此致、