Other Parts Discussed in Thread: RF37S114
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RF37S114 您好!
我的客户希望使用 RF37S114。 如果您能提供有关安装方法的建议、我将不胜感激。
在其 PCB 板上使用时是否有任何要求?
例如、到周围金属的距离和 PCB 板的创造力。
我们是否使用带粘合剂的 RF37S114?
此致、
请
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Rei、
我询问了相关问题、但找不到关于 在 客户环境中实施 RF37S114应答器的任何建议。
应答器的应用方式取决于客户的用例、但 当必须应用于 PCB 时、必须使用粘合剂。 由于任何金属 都会对应答器进行调谐、因此应避免在应答器下方使用金属(铜层)。 我只能建议 客户在将应答器放置在 PCB 上时对其读取距离进行评估、并且只能在客户环境中评估周围部件的影响。
此致、
Helfried