This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135R:是否具有 Role_STA + FW 升级功能的 UART?

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, BOOSTXL-CC3135, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1008291/boostxl-cc3135r-uart-with-role_sta-fw-upgrade

器件型号:BOOSTXL-CC3135R

尊敬的所有人:

我正在使用您的产品 CC3135、并且我已经使用 UART 协议将其连接到 STM 板。 我移植了主机驱动程序、并且能够调用"sl_start"、读取固件版本、更改波特率等。。

在我使用以下命令将模式从"role_ap"更改为"role_sta"之前、所有这些都已成功执行:

状态= SL_WlanSetMode (Role_STA);

从这一刻起、UART 停止通信、当我改回"role_ap"时、它将再次开始工作。
很显然、我需要 role_STA 来将我的系统连接到 wifi 网络。

我也打开了有关此问题的支持请求单(编号:CS0551934)、他们说我可以在论坛上找到帮助。

此外,我还在论坛上宣读了类似的问题。 一些同事建议更新 BOOSTXL-CC3135板上的 FW。
我尝试使用 UNIFLASH 更新服务包。 但它不起作用。 我将 USB 转 UART 适配器连接到电路板、如下所述:
https://www.ti.com/lit/an/swra647a/swra647a.pdf?ts=1623243485438&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

SW 无法连接到 UART 引导加载程序、它既不会尝试移动我使用示波器监控的 UART 线。 不清楚必须将 RESET 引脚连接到何处。
有人可以帮助我刷写设备吗? 这是一个更加重要的问题、因为我们需要在月底投入生产、而目前我们无法进行首次编程。

非常感谢、

Antonio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    使用 Uniflash、GUI 版本将仅适用于 XDS110调试器以及 FTDI 2232D 器件。 如果没有这两者中的任何一个、GUI 将无法自动检测用于 UART 通信的正确 COM 端口。

    相反、您应该按照此处的说明将 Uniflash 项目设置为程序映像部分:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABEoqU9o3snoxDcmIpW0EA__fc2e6sr__LATEST

    然后、按照 Uniflash imagecreator 指南第7节中的说明使用 CLI、并指定用于刷写的 COM 端口:

    https://www.ti.com/lit/ug/swru469

    请注意、当系统提示您将 CC3135置于正确的引导加载程序模式以进行刷写时、您需要在外部切换复位。

    按照上述步骤、您是否能够刷写设备?

    此致、

    Michael