This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7964A:将 TRF7960替换为 TRF7964A

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7962, TRF7964A, TRF7960A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1006421/trf7964a-replace-trf7960-with-trf7964a

器件型号:TRF7964A
主题中讨论的其他器件: TRF7960ATRF7970A

您好!

我被告知 TRF7962和 TRF7960A 在相关线程中完全兼容。 TRF7964A 是否也完全兼容?

此致、Rei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    是的、TRF7964A 具有相同的引脚排列、可在现有硬件中用作替代器件。 SPI 接口的控制存在一些差异。 TRF7964A 必须像 TRF7970A 一样处理。 这些差异在常见问题解答第4.1章中进行了说明:

    https://www.ti.com/lit/an/sloa248b/sloa248b.pdf

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!