This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:什么是#39;s 实现点对点连接的最佳 TI 器件(&G);1mbps 点对点连接?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1007041/launchxl-cc1352p-what-s-the-best-ti-part-to-achieve-1mbps-point-to-point-connection

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P

实现大于1mbps 点对点连接的最佳 TI 器件是什么?  不存在功耗/成本问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    如果您需要发送>1Mbps 的数据,我建议您使用蓝牙低耗能高速 phy (2Mbps)。 您可以将其与我们支持2.4GHz 运行的任何器件配合使用、例如

    - CC2640R2:低成本选项

    - CC2652:仅2.4GHz 运行

    - CC1352:双频带操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个器件具有最快的低于1GHz phy?   

    其中是否有任何一个支持5Mbps?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外 、CC2640R2的性能是否由于成本低而比 CC2652差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您将在 SmartRF Studio 中找到的速度最快的低于1GHz PHY 是1Mbps。 您可以在所有 CC13x2器件上运行该 PHY。  

    CC2640R2和 CC2652的主要区别在于闪存和 RAM 大小。 这两个设备上的无线电非常相似。