This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:简单的软件示例 TRF7970A SPI 通信

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1159595/trf7970a-simple-software-example-trf7970a-spi-comms

器件型号:TRF7970A

大家好、

我刚刚开始使用 TRF7970A 进行开发、我只想简单地通过 SPI 进行通信。

假设我正确设置了 SPI 通信、有人可以 向我展示一个非常简单的高级示例、在这里我可以看到我的图片和 TRF7970A 之间的双向通信。

我可以告诉我、我需要发送以下命令来启动操作。 是这样吗?

0x03

当我发出0x03时、应该看到什么值通过 SPI 返回? 或者应该是0x83、我应该发送。 两个都以'?'返回

我是否可以发出读取命令来证明我可以读取注册表值。 我迄今为止所做的任何事情都将返回为0x0、但我认为这是因为我没有正确初始化通信

提前感谢

JT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、解决了这个问题。 问题不是在按照7970A 手册中详细介绍的 TRF7970A 初始化之后出现的