This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:内置 fimrware 被删除、当 rf430运行良好时、rf430在某个点上被复位至其初始状态。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1161221/rf430frl152h-the-built-in-fimrware-is-deleted-and-the-rf430-is-reset-to-its-initial-state-at-some-point-while-the-rf430-is-working-well

器件型号:RF430FRL152H

我开发了固件并设计了用于监控某些传感器的 rf430定制板。

它运行良好。  

但在某些时候、内置固件会被删除、而我的 rf430会重置为其初始状态。 (发生此事件后、rf430中没有固件、RF 430不会简单地不工作、它会自动复位到出厂初始化状态)  

如果我再次上传我的固件、它会很好地工作。 但是、15分钟后、器件再次复位。

为了解决此问题、我应该考虑什么?

谢谢你。

SEUNG洪。