This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:TI CC2500和 Silabs EFR32BG13P 之间的互操作性

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1004642/cc2500-interoperability-between-ti-cc2500-and-silabs-efr32bg13p

器件型号:CC2500

我们目前有一个基于 CC2500的系统。 设置为使用:

调制格式:MSK

波特率:500kBaud

相位转换时间:0

Silabs 模块使用其对讲机配置进行配置、设置如下:
调制类型:MSK

比特率:500kbps

偏差:125kHz

整形滤波器:无

现在的状态是、我们可以成功地将信息从 EFR32BG13P 发送到 CC2500、但另一种方法不能正常工作。 数据包损耗为~50%。 功率频谱和频率偏差模式的初始测量表明、CC2500和 EFR32BG13P 生成的信号之间存在差异。

我们的问题是:

发送时、CC2500实际产生了什么调制?

2、EFR32BG13P 能否配置为能够以低于1/1000的数据包丢失率从 CC2500接收数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Torkel、

    我要将此消息转发给比我更熟悉此部分的人。 我们很快就会得到响应。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉耽误你的时间。 我将对此进行研究、并将在本周结束时再次与您进行讨论。

    此致、