This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:TRF7960x 防碰撞

Guru**** 2646865 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7962, TRF7962A, TRF7960A, TRF7960, TRF7964A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1004308/trf7960a-trf7960x-anti-collision

器件型号:TRF7960A
主题中讨论的其他器件:TRF7962ATRF7960TRF7964A

您好!

我的客户有关于 TRF7960A、TRF7962和 TRF7962A 的问题

问题1:
TRF7960A 是否支持 ISO14443A 上的防碰撞功能?

问题2:
TRF7962A 是否支持 ISO18003-3 mode3上的防碰撞功能?

问题3:
TRF7962是否支持 ISO18003-3 mode3上的防碰撞功能?
(客户的现有产品不使用 A)

每个器件都支持防碰撞功能、但我想知道每个标准也支持该功能。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    1) 是的、TRF7960A 支持 ISO14443A 上的防碰撞功能。 有关其他支持的标准、请参阅数据表:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/trf7960a.pdf

    2) 任何 TRF79xxA 器件都不支持 ISO18000-3模式3。 请参阅以下对 TRF7962A 器件同样有效的主题:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/737972/trf7970a-iso18000-3-mode3-support

    3) 答案与2相同。) 但"非 A"版本对 ISO14443A 有限制。 以下文档介绍了这些限制。 尽管它声明了 TRF7960、但它也对 TRF7962有效:

    https://www.ti.com/lit/an/sloa156/sloa156.pdf

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    感谢您的快速回答! 很抱歉、拼写错误。 (ISO18000-3)

    我会将其告知客户。  

    感谢您的合作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    我可以向您提出另一个问题吗?

    客户希望使用 TRF7960A、因为他希望支持 ISO14443A。 客户有使用 TRF7962的现有产品、因此他希望转移设计。 从 TRF7962更改为 TRF7960A 时是否需要更改硬件?

    查看数据表、它是引脚兼容的、我认为可以在不进行任何更改的情况下更换它。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    从硬件的角度来看、TRF7962和 TRF7960A 是完全兼容的。

    对于新设计、不建议使用 TRF7960A、 我们建议使用具有更大 FIFO 大小且基于更新器件版本的 TRF7964A。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    非常感谢! 我建议使用 TRF7964A。

    此致、