This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:只能将器件闪存一次

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1003396/cc8531-can-only-flash-device-once

器件型号:CC8531

我想知道是否有人偶然发现 了与对 CC85xx 器件进行编程相同的问题?
我正在使用 CC 调试器和 PurePath 无线控制台、目前仅使用 CC8531。

到目前为止、我已经构建了4块电路板、 所有电路板都可由 CC 调试器和 PPWC 检测到。  刷写芯片似乎成功、CC8531板上的状态 LED 闪烁、指示"独立模式"、但不能 再次刷写任何电路板。 CC 调试器在此阶段会检测连接的 CC8531 (绿色 LED)、但在 PPWC 中它会保持断开状态。

我已经尝试过在 RESET 引脚上使用和不使用56k 上拉电阻器、但 这两者之间没有任何区别。

任何想法都将不胜感激

谢谢、

Mattias

Before 1st flash

After 1st flash

Reconnecting

e2e.ti.com/.../CC85xxEvalBoard_5F00_vers5c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我开始相信我的 CC 调试器已被转接。 我测量了 RESET 引脚上的电压、它始终保持高电平。

     按下 CC 调试器上的复位按钮时、是否需要将 RESET 引脚变为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mattias、

    您是否有另一个可以测试的 CC 调试器? 使用 CC85xx 评估套件时、您是否看到相同的行为、还是仅限于您的定制硬件?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Daniel 的回复。  

    我没有评估套件。  它们甚至似乎 无法从任何地方获得。  
    我们的设计源自参考设计。 4层(L1 =信号、L2 = GND、L3 =电源、L4 =信号)电路板为25mm x 57mm 的小型电路板、由0402组件组成。 由于电路板的尺寸、迹线非常短。 我们还 特别注意  使用时钟信号、X7R 去耦电容器等过孔拼接来确保良好的信号完整性

    我意识到晶体需要在基本模式下工作。 目前很难找到它们、但 我正在努力找到它们。

     仔细检查后、可以清楚地看到、我们的 CC 调试器是一个非常早期的模型、PCB 背面只有两个 SN74AVC4T245PWM、  而较新电路板上只有四个 DIAC。 以及许多其他更改。
    接下来、我订购了一个新的 CC 调试器。

    但是、我仍然有点复杂、为什么我们只能第一次刷写电路板、而不能再次刷写!

    谢谢、

    Mattias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mattias、

    我不确定旧版 CC 调试器导致问题的确切原因、但调试器在运行或类似的情况下无法正确复位器件。 请告诉我新的 CC 调试器是否能解决您的问题。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新调试器已到达。 虽然很明显、它 不是原始的(亚马逊的价格很便宜、因此并不奇怪)、 但 PCB 布局与 TI 的文档相对应。 好消息是它按预期工作。 右侧是新的

    但是、电路板配对不起作用。 但在做了一些研究之后、我现在相当确信这是由于晶体不是在基波模式下运行。 我很快就有一些要测试的东西。

    谢谢、

    Mattias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴新调试器正在工作! 如果您需要更多帮助、请随时开始新的主题。