This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:在开发 CC8520时遇到了以下问题、希望能提供帮助

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1003400/cc8520-in-the-development-of-cc8520-encountered-the-following-problems-hope-to-help

器件型号:CC8520

您好!

1.是否有任何有关 Pure Path 协议主机控制操作模式的驱动程序演示? 在哪里可以找到相关演示?

2. AIC3204是否有任何基于上述问题1模式的驾驶例行程序? 在哪里可以找到参考?

在自动模式下、主设备在上行音频中使用立体声输出基站模式、而从设备在 pStream 音频中使用立体声输出基站模式。使用 CC8520+ AIC3204硬件、 音频流必须配置两个不同的音频 IO、以使两个耳机都能听到声音。 如果您配置相同的音频 IO、例如 AD1、则只有一部耳机有声音。 原因是什么?

4.在问题3中,如果从机器中选择应用角色作为立体声输入饱和信号,那么正常通信失败的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 、由于主机设备可以是任何控制器、因此没有通用的主机控制演示。 CC85xx 用户指南的第3.2章 显示了所需的命令。

    2.是、请参阅 PPW 配置器示例文件夹中的示例:

    对于问题3和4、请参阅随附的演示、查看提供的设置是否能解答您的问题。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我们还参考了设计中的手动 CC85xx 系列用户指南 FW1.4.2,但我不明白为什么音频流必须配置两个不同的音频 IO,为什么不仅仅是一个 IO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在主机控制模式下、您应该能够在单个音频接口上使用2个通道。 您是否查看了两台设备的网络统计信息、以查看是否正确发送和接收了两个音频信道? 您是否已将第二个音频信道静音?

    此致、

    Daniel