This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:接收灵敏度- 120dbm 解决方案

Guru**** 2535790 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC2400, CC1310, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1003976/cc2500-receiving-sensitivity---120dbm-solution

器件型号:CC2500
主题中讨论的其他器件: CC2400CC1310CC1120

我们有一位远程控制客户正在寻找具有1200BPS 速率和-120dbm 接收灵敏度的解决方案。 TI 是否有相应的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2500支持1.2kbps、但无法提供-120dBm 的灵敏度、部分原因是最小 RX BW 相当宽。 根据数据表、2.4kbps 的灵敏度为-104dBm。

    请注意、由于 WiFi 和此频带上的其他流量、2.4GHz 的噪声在大多数情况下高于-120dBm、这意味着即使具有-120dBm 的灵敏度、它们也很可能无法看到此范围内的实际灵敏度。

    为什么远程控制应用需要-120dBm 的灵敏度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个现场灌溉应用。 客户希望距离为3km、因此他们正在寻找一些具有高接收灵敏度的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果他们想要3km 的距离、则不应使用 CC2400、而应使用低于1GHz 的产品。  

    查看 CC1120或 CC1310、并要求他们访问 https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR 以估算覆盖范围。