This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:FCC/CE 测试

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1004300/trf7970a-fcc-ce-test

器件型号:TRF7970A

大家好、  

我的客户正在使用 TRF7970ARHBT、他们正在准备 FCC/CE/... 测试。

请帮助检查 TI 是否具有  用于 FCC/CE/...的 TRF7970ARHBT 的相关认证文档 测试。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    FCC 和 CE 测试不是器件本身的问题、而是使用它们的完整系统。 因此、无法为裸设备提供文档。 我们唯一可以提供的文档是质量和可靠性文档:

    e2e.ti.com/.../TRF7970ARHBT_5F00_Quality_5F00_Reliability.pdf

    FCC / CE 认证测试必须由具有完整系统的客户完成。

    此致、

    Helfried