This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:CCdebug cann#39;t 在使用主机控制的操作后通过 PurePath 读取 CC8520 ID

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1003455/cc8520-ccdebug-cann-t-read-the-cc8520-id-by-purepath-after-using-host-controlled-operation

器件型号:CC8520

 您好、先生、

我将 CC8520 +AIC3204 用于无线微手机。   

在自主操作 中,它运行良好。 当我使用 MCU 控制 CC8520以进行 主机控制操作时 , 可以通过 MCU SPI 接口读取 CC8520的 TOW 状态字节。

但在 执行上述操作后、CCdebug 无法通过 PurePath 读取 CC8520 ID。

我想通过 PurePath 刷新 CC8520闪存、但我现在无法读取 CC8520。

我查阅 了"CC85xx 系列用户指南__FW1.4.2"的手册,但我没有找到原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在定制硬件上还是在 CC85xx 开发套件上看到此问题? 您是否能够连接并刷写一次器件?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daniel:

    感谢您的回复!

    此问题 出现在我的自定义硬件上。   

    如果我不使用 MCU 与 CC8520进行通信,则可以通过使用 PurePath 进行 CCdebug 来读取 CC8520 ID。  使用 MCU 与 CC8520通信后、CC8520 ID 将无法再通过 ccdebug 读取。  因此、我无法通过 PurePath 刷新闪存。

    MCU SPI 是否影响 CCDEBUG 读取 CC8520的 ID?   我还将 MCU SPI IO 设置为浮点模式,但这并不有用。 ccdebug 的指示灯 始终为红色。

    使用 ccdebug 刷新具有 PurePath 的闪存之前、是否需要特殊操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在刷新 主机 MCU 的闪存之前,我可以反复刷新 CC8520的闪存 。

    MCU 仅读取 CC8520两个状态字节、不执行其他操作。   

    当 ccdebug 无法读取 CC8520的 ID 时、主机 MCU 也可以读取 CC8520的状态字节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您请求 CC8520的状态字节时、是否使用 get_status SPI 命令? 返回什么值?

    您是否已验证 CC85xx 用户指南第 B.1节中的 SPI 时序?

    此致、

    Daniel