This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2592:CC2530+CC2592

Guru**** 2502845 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1002027/cc2592-cc2530-cc2592

器件型号:CC2592
主题中讨论的其他器件: CC2530

如果 CC2530输出功率=4.5dBm、CC2530+CC2592中的最大输出功率是多少?

注意:射频增益= 24dB。 当 CC2592数据表中的引脚= 4.0dBm、Pout= 21.9dBm 时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁好、

    根据 TXPOWER 寄存器设置、电源电压、频率和电路板设计、它将大约为21dBm。   更多详细信息、请参阅 SWRA465的第4.6和4.7节。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2952 TX 增益为24dB、当 CC2530输出功率设置为-10dBm 时、CC2592的总输出功率将为-10+24=14dBm。

    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在真实的无损系统中、如果将 CC2530设置为-10dBm 的输出功率(TXPOWER 寄存器设置为0x65)、则如果使用优化的电路板设计、添加 CC25592前端预计会导致11.8dBm 的输出功率 (即 CC2530-CC2592EM-RD)

    此致、
    Ryan