This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRPGR30ATGA:需要有关其范围和合适读取器的帮助

Guru**** 2796855 points

Other Parts Discussed in Thread: TRPGR30ENATGB, TRPGR30ATGB, TRPGR30ATGA, MRD2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1001809/trpgr30atga-required-help-for-its-range-and-suitable-reader

器件型号:TRPGR30ATGA
主题中讨论的其他器件: TRPGR30ATGBMRD2EVM

实际上、我们正在搜索玻璃封装 RFID 标签(RFID 玻璃管)和相应的标签读取器。

您能告诉我们玻璃管和读数范围约为1米的合适读卡器设备的情况吗?

我们的应用包括来自 Catt's Rucen 的 RFID 检测。 玻璃管将插入塑料盒(如下图所示的团注)。 之后、塑料胶囊/团注将由团注枪插入牛的流明。 下图将有助于您了解。 在这种情况下,读卡器是否能够正确检测到玻璃残留? 请为本用例推荐合适的 RFID 玻璃管和阅读器。

我们找到的一个链接如下所示:

玻璃管:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/trpgr30atga.pdf?HQS=dis-dk-null-digikeymode-dsf-pf-null-wwe&ts=1621229231365

玻璃管阅读器:
https://www.ti.com/lit/ug/scbu050a/scbu050a.pdf?ts=1621231769089

请告诉我们它们是否可用于我们的应用。

另外、请在下面告知我们:

  • 玻璃管的最短工作时间
  • 消毒方法或消毒和特定灭菌指南、同时将其放入填充物中

如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamesh、

    适合您应用   的应答器是32mm 玻璃应答器 TRPGR30ATGB 或 TRPGR30ENATGB、具体取决于所需的编号方案。 对于读取器 、需要一个具有栅极天线的"远距离 HDX "读取器、以保持1m 的读取范围。  您选择的阅读器 无法满足您 的要求。  由于其输出功率有限、因此不 能用作 远距离读取器。 TI 不再 提供远距离读取器或门天线。 周围有几家公司为这种应用提供读取器解决方案。

    应答器的工作时间(数据保留时间)取决于温度、但室温大于10年。 对于转发器的消毒、我们无法提供任何指南。

    此致、

    Helfried   

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    非常感谢您的回复。  

    您能告诉我们为什么不能使用 TRPGR30ATGA 吗?  TRPGR30ATGA 和 TRPGR30ATGB 之间的差异只是尺寸上的差异...对吗?  TRPGR30ATGA 的长度为23mm、而 TRPGR30ATGB 的长度为32mm。

    此外,MRD2EVM 的输出功率是多少? 我已经查看了适用于 MRD2EVM 的技术文档、但找不到输出功率值。 您能否为您知道的任何公司/制造商的标签推荐合适的读卡器?

    谢谢、此致、
    Kamesh Lakhwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamesh、

    与23mm 应答器相比、32mm 应答器具有更大的读取范围、这是应答器中天线(铁氧体)更大的结果。 由于您要求1m 的读取距离、32mm 可为您提供更好的性能。

    在查看最大值时 MRD2读取器的电源电流为100mA @5V、输出功率小于0.5W。  当搜索读取范围较大的读取器时、不仅发送器的输出功率是限制因素、而且是接收器的灵敏度。

    我不能推荐读者、但例如 Protagd 或 Agrident 等公司是 远距离 HDX 读取器的供应商。

    此致、

    Helfried